Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser une carte TSXAXM492 ou les cartes TSXCAY en sortie analogique sans codeur ?

Pour utiliser une carte TSXAXM492 ou les cartes TSXCAY en sortie analogique sans codeur, il faut configurer la carte en mode DIRDRIVE.

Il faut également faire des straps sur les prises des entrées codeur de la manière suivante:

  • entre le 5V et les bornes A+, B+ et Z+,

  • entre le 0V et les bornes A-, B- et Z-.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?