Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Faut-il compter le coupleur 140CRP931 ou 140CRP932 dans le nombre de coupleurs de communication optionnels possibles dans une configuration Quantum ?

Une configuration Quantum à base de 140CPU11302, 140CPU11303, 140CPU21304 peut compter jusqu'à 2 coupleurs de communication optionnels en supplément d'un coupleur 140CRP931 ou 140CRP932, qui n'est donc pas inclus dans le nombre maximum de 2.
Il en est de même pour les 140CPU42402 / 140CPU434 / 140CPU534.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?