Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les objets affectés par les tableaux de double mots avec PL7 Micro / Junior / Pro ?

Lorsque l'on utilise le tableau de mots doubles  %DW50:4 par exemple, cela implique que les éléments du tableau sont les doubles mots %MD50, %MD52, %MD54 et %MD56.
Ces mots correspondent aux mots simples %MW50 à %MW57.
Ce mode d'adressage évite les chevauchements sur les mots simples contenus dans les doubles mots.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?