Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un cordon TWDXCARJP03 et un cordon TWDXCARJ003 ?

Le cordon TWDXCARJP03 véhicule l'alimentation +5V disponible sur la prise Mini-Din de l'automate Twido et permet d'alimenter un boîtier TWDXCAISO.

Le cordon TWDXCARJ003 ne véhicule pas le +5V.
Dans ce cas il faut alimenter le boitier TWDXCAISO par une alimentation 24 V DC externe.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?