Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment obtenir plus de 128 temporisateurs dans PL7.3 ?

Le nombre de temporisateurs Ti dans le PL7.3 est limité à 128 (T0 à T127).
Pour augmenter leur nombre, il est possible d'utiliser des mots Wi en les incrémentant dans une tâche AUX configurée par exemple à 1 seconde si c'est la base de temps souhaitée.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?