Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de coupleurs TSXSCG113 ou TSXSCG116 peuvent être raccordés à un TSX17-20 ?

Il est possible de raccorder 2 coupleurs TSXSCG113 ou TSXSCG116 au maximum à un TSX17-20.

Remarque :
Le dernier bloc ou module d'extension d'une configuration doit être équipé sur son connecteur inférieur droit d'un adaptateur de fin de ligne TSX17ACC10.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?