Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transformer le KIT0040 en KIT2040 pour se connecter sur les processeurs April 2000 dont la référence se termine par le chiffre "1" ?

Il est possible de transformer un KIT0040 en KIT2040 uniquement en établissant un strap entre les broches 3 et 4 du connecteur SUBD9 points coté CPU April.

Voir également : Quelle est la référence du cordon de raccordement permettant de relier un terminal de programmation à un April 2000 ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?