Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser des miroirs de renvoi d'angle avec les barrières immatérielles type XU2S ?

Les miroirs de renvoi d'angle XUSZA** et XUSZM**, préalablement prévus pour les barrières immatérielles du type XUSL, peuvent aussi être utilisés avec les détecteurs photoélectriques monofaisceau du type XU2S.

Il est préconisé suivant la configuration d'implanter 1 ou maximum 2 miroirs de ce type.

La portée nominale totale entre émetteur et récepteur est réduite en fonction du nombre de miroirs :  un coefficient s'applique sur la portée nominale à chaque renvoi par un miroir :

  • coefficient 0.88 pour les miroirs en verre du type XUSZM,
  • coefficient 0.82 pour les miroirs en acier inoxydable du type XUSZA,

Exemple : en émission infrarouge la portée nominale est de 8 m sans miroir. Avec 1 miroir en verre (type XUSZM) de coefficient 0.88, la portée devient  7,04 m.. avec 2 miroirs la portée devient 6,19 m.

Pour connaître les références de ces renvois d'angle, consulter le lien suivant :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?