Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les remèdes aux dysfonctionnements des barrières immatérielles XUSF ?

Ce dossier détaille tous les aléas que peuvent subir les barrières immatérielles de sécurité Preventa XUSF ainsi que les vérifications à effectuer pour éviter et/ou analyser les dits aléas.

Synoptique des voyants de la barrière immatérielle XUSF en vue d'une meilleure compréhension des vérifications à effectuer en fonction des indications des voyants.

  

Tableau exhaustif des occurences de défaut et leur traitement par le module 

 

Symptôme
Interprétation
Action
Aucun voyant allumé
Barrière non alimentée
Vérifier:
- la tension d'alimentation spécifiée sur la plaque
- la tension secteur
- le câblage des prises d'alimentation
- les fusibles interne à la barrière et externes
E1 allumé
R2 allumé
R1 allumé
R4 allumé
Barrière en test
Vérifier:
- la liaison C4-C5 (mode automatique sans contrôle des FSD) ou C4-B3 (autres modes) dans la prise d'alimentation récepteur
E1 allumé
R2 allumé
R4 clignotant
Barrière en mode verrouillage
Vérifier:
- que la commande de réarmement a bien été actionnée
- que le bouton de réarmement est pressé
- la connexion entre les bornes C3-C5
- le câblage du sélecteur de mode de réarmement B4/B5
E1 allumé
R3 allumé
R1 clignotant
Barrière fonctionne
Niveau de réception insuffisant
(barrière encrassée ou
désalignée)
Vérifier:
- la propreté des faces avant
- l'alignement optique
La barrière fonctionne bien mais se met en alarme de temps en temps
E1 allumé
R2 allumé
R1 allumé
Surtensions et parasites inacceptables
(> niveaux III ou IV de la norme CEI 801-4)
Vérifier:
- la présence du circuit RC sur les charges inductives
- la qualité du secteur
- les connexions électriques à la terre
- la qualité des connexions aux bornes C3-C5 et B4-B5: liaisons les plus courtes possibles
- couper et rétablir l'alimentation
La barrière fonctionne bien mais se met en alarme de temps en temps
Interférences lumineuses inacceptables ( > tolérances du produit)
Filtre optique sur le récepteur


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?