Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de monter un bloc XC1ZA2 pour obtenir le signal en position 0 sur le manipulateur XD2CL1111 ?

Pour obtenir un signal de position de type zéro électrique  ( repos) sur un manipulateur de diamètre 30 de la gamme XD2Cxx, il est nécessaire de choisir un manipulateur avec verrouillage électrique au zéro avec un contact OF" en bout.

Il existe deux produits dans cette gamme, ils sont à quatre directions à rappel au zéro :

  • XD2CE1111, longueur du levier : 80mm,
  • XD2CF1111, longeur du levier : 115mm.

Le bloc contact qui assure le signal en position 0 est de référence XC1ZA2, il reste disponible en pièce de rechange.

Attention
Les manipulateurs de référence XD2CLx ne sont pas équipés de verrouillage électrique au zéro, ils ne peuvent pas accepter le bloc contact XC1ZA2.

Pour en savoir plus sur les manipulateurs XD2Cx et le contact XC1ZA2, consulter les pièces jointes suivantes :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?