Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels types de cames sont livrés avec les sélecteurs de sécurité XR2PA06 à 6 contacts et XR2PA12 à 12 contacts ?

4 types de cames à degré d'ouverture différent sont proposés pour les sélecteurs de sécurité XR2PA06 ou XR2PA12 :

  • réglage de 30 à 170° donc 140° d'ouverture,
  • réglage de 170 à 240° donc 70° d'ouverture,
  • réglage de 240 à 275° donc 35° d'ouverture,
  • réglage de 275 à 300° donc 25° d'ouverture.

Les cames sont sélectionnées en usine en fonction de la configuration demandée sur le document de commande ci-joint.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?