Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le comportement des sorties du produit XPSOT si le contact de l'interrupteur UN est défaillant en fin de cycle?

Manipulation avec un module de sécurité Preventa de référence XPSOT3444 pour vérifier sa conformité sécurité

Simulation du défaut sur l'interrupteur de position (Idp) UN en fin de cycle (remontée du coulisseau) par ouverture du contact de l'Idp OTS.

Résultat : même si l'Idp UN reste fermé en fin de cycle, l'Idp OTS ouvre les 2 sorties qui commandent l'électrovanne d'embrayage : 11-12 et 11-13.

Sur défaut de l'Idp UN, seule la sortie 11-14 réservée à la signalisation d'automaintien pendant la remontée du coulisseau, reste passante. 
Si l'Idp UN  reste maintenu en défaut, il n'est pas possible de redémarrer un nouveau cycle par la commande bimanuelle (entrée 9-10).

Conclusion 
Les 2 sorties 11-12 et 11-13 sont bien ouvertes en fin de cycle coulisseau, si seulement l'un des 2 contacts des Idp UN ou OTS de la boite à cames s'ouvre. Il y a bien redondance des 2 signaux de la boite à cames.

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?