Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que le module XPSMP peut surveiller des barrières immatérielles à sortie à relais de type 2?

L'association du module sécurité XPSMP n'est possible qu'avec des barrières immatérielles (multifaisceaux) de type 2 monobloc qui possèdent au moins 2 sorties à relais.

Configuration

Il faut utiliser la configuration 13 (surveillance de barrière immatérielle à sorties relais) du module XPSMP qui en comporte 15.

Schéma

Il est nécessaire de respecter le schéma joint en pièce jointe à ce dossier, schéma issu de l'instruction de service ou du catalogue traitant du module XPSMP.

Attention

La barrière n'étant que de type 2, l'association avec le module XPS pouvant être de type 4 selon la EN 954-1, l'ensemble ne peut pas être considérée comme une solution barrière de type 4 selon la EN 61496.

Information

Le module XPSMP ne peut pas surveiller les cellules monofaisceaux de type 2 (telles que XU2S18PP340***).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?