Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'obtenir une sécurité de catégorie 3 ou 4 avec un LEXIUM LXM15LP ?

Si les conditions suivantes sont respectées, les servo-variateurs Lexium de référence LXM15LP peuvent être classés comme solution de catégorie de sécurité 3 ou 4 selon l'ancienne norme EN954-1 ou SIL 2 ou 3 (après vérification par le calcul) selon la norme CEI 61508 actuelle : 

Condition 1

Les entrées PWR et ENABLE, la sortie relais R1A-R1C doivent être reliés à un module PREVENTA de type :

  • XPSATE pour être conforme aux spécifications de la catégorie 3 (SIL2),
  • XPSAV pour être conforme aux spécifications de la categorie 4 (SIL3).

Condition 2

Les relais de sécurité doivent être temporisés pour des raisons de sécurité matérielle afin d'éviter de détériorer le contacteur interne qui valide l'étage de puissance ou non.

Les schémas de principe sont détaillés dans la pièce jointe.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?