Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment commencer à faire fonctionner une commande biometrique XB5B2 ?

Schneider Electric commercialise une gamme de détecteur biométrique

 

Image

 

 

Conçu sur une base de bouton-poussoir de diamètre 22 mm, la commande biométrique est un produit permettant l’enregistrement et la reconnaissance de l'empreinte digitale d'un opérateur. Ce dispositif remplace les solutions traditionnelles d’accès aux fonctions d’une machine (clé, badge, etc.) tout en assurant un haut niveau de sécurisation. Le paramétrage autonome, sans PC, permet de mémoriser jusqu’à 200 empreintes. Ce produit délivre un contact PNP ou NPN.
 

Fonctionnement :

A la première mise sous tension, le premier opérateur qui appuiera 3 fois son doigt sur la commande sera reconnu comme administrateur.

L'administrateur en appuyant sur la commande passe en mode administrateur et peut choisir les mode suivants

  • ajouter un utilisateur,
  • ajouter un administrateur,
  • faire un reset (partiel ou total).

Le bouton de selection est sur la partie haute de la commande, le bouton de validation est sur la partie basse,(voir schéma).

Attention : un administrateur ne dispose pas obligatoirement de toutes les droits utilisateur.
Il est donc conseillé à l'administrateur de déclarer un premier doigt pour le profil administrateur et un deuxième doigt pour disposer du profil utilisateur.

 Voir également  :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?