Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d'effacer un droit utilisateur ou administrateur sur une commande biometrique XB5B2 ?

Pour effacer un droit Utilisateur, il est nécessaire de s'assurer de la présence simultanée de l'utilisateur et d'un administrateur.

  • l'administrateur se déclare avec le doigt idoine pour positionner la commande biométrique en mode administrateur.
  • actionner le bouton Sélection jusqu'à ce que la diode RESET soit allumée et valider en actionnant le bouton Validation.
  • actionner à nouveau le bouton Sélection pour obtenir le profil de l'opérateur à effacer (utilisateur ou administrateur) et valider en actionnant le bouton Validation
  • l'opérateur dont le profil doit être effacé va ensuite positionner trois fois consécutivement son doigt sur la commande biométrique.

Le profil de l'opérateur n'est plus résident dans la commande.
 

Image

 Pour en savoir plus sur les commandes biométriques XB2B5*, consulter le lien suivant : Comment commencer à utiliser une commande biométrique ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?