Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du câble entre un PC port USB et un XPSMC16Z ?

Pour assurer la liaison entre le port USB d'un PC et le contrôleur configurable de sécurité XPSMC16Z, la solution la plus adaptée est l'utilisation conjointe d'un :

  • convertisseur TSXCUSB485,
  • cordon droit de réference 490NTW00002 (classique RJ45 - RJ45).

 

TSXCUSB485

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?