Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la fonction des bornes R0, So et T0 de la gamme de variateur ATV71HC11 à ATV71HC50N4 ?

Les bornes R0, S0 et T0 existantes sur les variateurs de référence ATV71HC11N4 à ATV71HC50N4 sont les bornes d'alimentation externe du ventilateur.

Attention
L'alimentation externe du ventilateur est obligatoire dans le cas  ou le variateur est alimenté uniquement par le bus DC.
 

câblage ventilation variateur

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?