Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pour quelles raisons doit-on utiliser un module XPSAFL avec des barrières immatérielles XUSLP ?

Les sorties statiques des barrières immatérielles (BIMS) des gammes XUSLPxxxx, XUSLNxxxx, XUSLTxxxx peuvent fournir un courant maximum I max de :

  • 650 mA sous 24VDC pour les barrières XUSLPxxxx, soit 16,25W,
  • 500 mA sous 24 VDC pour les barrières XUSLNxxxx, soit 12W,
  • 500 mA sous 24 VDC pour les barrières XUSLTxxxx, soit 12W.

Le courant de ces sorties étant n'étant pas très important, il peut s'avérer nécessaire de les relayer par un module de sécurité Préventa de type XPSAFL5130 (P).
L'association XPSAFLxxx et les BIMS serait conforme à la catégorie 4 de la norme EN954-1/ISO 13 489-1.

Le pouvoir de coupure des sorties de l'XPSAFL est alors de :

  • pouvoir de coupure en AC-15 :
    à l'appel : 1800 VA, au maintien : 180 VA.
  • pouvoir de coupure en DC-13 sous 24 VDC :
    1.5A avec L/R= 50ms , soit 36W. XPSAFL et XULS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?