Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la température admissible des disjoncteurs GV2 ?


Les températures cataloguées de fonctionnement des disjoncteurs GV2ME ou GV2P sont les suivantes :

 

Image

 

 





Au delà de 60°C jusqu'à 70°C, il est nécessaire d'effectuer un déclassement du courant thermique de 10% du courant thermique de réglage du disjoncteur.

Le potentiomètre de réglage doit alors être positionné sur 1,1 Ir.

Au-delà de 70°C, le fonctionnement du GV2 n'est plus garanti.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?