Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de piloter un moteur de très faible calibre par rapport à un ATS48 de fort calibre dans le cadre d'un essai ?

Oui, il existe un paramètre permettant de vérifier le démarreur dans un environment de test ou de maintenance, sur un moteur de puissance très inférieure au calibre du démarreur (en particulier pour les démarreurs de forte puissance).

  • Menu drC, paramètre SSt = On

Attention : Ce paramètre revient à l'état OFF dès la coupure de la tension contrôle. A la remise sous tension suivant, le défaut PHF (perte phase) et le paramètre CLP (commande en couple) retrouvent leur configuration initiale.

Pour en savoir plus sur ce type de paramétrage, consulter le lien suivant : Paramétrage SST sur ATS48

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?