Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'épaisseur des boitiers TEGODIAL ?

"L'épaisseur de la tôle est de 1,2 mm à laquelle il faut ajouter deux épaisseurs de peinture supplémentaires, soit une épaisseur totale de 1,38mm."
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?