Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du cavalier pour connecter une extension sur Tesys T ?

Pour relier le module de base Tesys T et son extension, il existe plusieurs câbles de liaison de longueur différente:

  • longueur de 1m : LU9R10,
  • longueur de 0.3m : LU9R03,
  • longueur de 0.04m : LTMCC004.

Le câble LTMCC004 de faible longueur a été prévu pour le montage côte à côte du module et de son extension, sa faible longueur (0,04m) peut le faire considérer comme un cavalier.

Les deux autres références permettent une flexibilité d'installation de son extension vis à vis de son module de base.

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?