Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder l'alimentation continue des alimentations ABL1REM et ABL1RPM ?

Les alimentations régulées à découpage de référence ABL1REM / ABL1RPM fournissent une tension de sortie de 24VDC à partir d'une tension primaire qui est, dans la plupart des cas, une tension alternative, mais qui peut être aussi une tension continue :

  • 85 à 264 VAC    => signalé sur la plaque d'identification du produit,
  • 120 à 370 VDC  => non signalé sur la plaque d'identification du produit.

Raccordements

Si le 24VDC est créée à partir d'une source de tension continue, Il faudra raccorder cette dernière de le façon suivante :

  • le 0V de la source de tension continue extérieure sur la borne L de l'alimentation,
  • le + de la source de tension continue extérieure sur la borne N de l'alimentation.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?