Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie 100 mA in open collector concernant la sortie logique LO1 de l'ATV12 ?

100mA est le courant maximum supporté par le transistor interne de la sortie LO1.

Pour obtenir ce courant, il est nécessaire d'utiliser une alimentation externe 24VDC et la câbler par rapport au variateur comme décrit dans le schéma joint.

La sortie LO1 peut alors tout à fait piloter la bobine d'un relais si le courant consommé par celle-ci n'excède pas 100 mA. 

Important
Il est préférable de protéger la sortie en ajoutant une diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?