Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de changer de clé sur les commutateurs à came à verrouillage par clé (en-dessous) type K1D ?

Non, le déverrouillage de l'actionnement du commutateur est réalisé par une serrure à clé type 1/2 canon européen clé DOM N° 205030, 5 pistons placée sous le commutateur

Nous ne proposons pas de clé avec choix de numéro pour ce type de produit. Ce type de serrure n'est jamais équipée d'une clé 4 paillettes telle que Clé 520E par exemple.

Il est possible de remplacer cette serrure par serrure type 1/2 canon européen provenant d'un fabricant de serrures, à condition d'avoir le paneton positionné vers le haut au repos. (Idem à la serrure des boîtiers inviolables XAPS)

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?