Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'obtenir les poignées en pièces de rechange sur les interrupteurs-sectionneur Vario VVE ?

Non, les interrupteurs-sectionneurs principaux et d'arrêt d'urgence pour montage en armoire ou pour tableaux modulaires de référence VVEx ne sont pas décomposables. Il n'est donc pas possible de disposer de pièces de rechange type poignée.

D'autres références de VARIO ainsi les VCDx , VCFx, VCCDx , VCCFx, VBDx , VBFx, VVDx ne peuvent pas non  plus bénéficier de pièces de rechange.

Une gamme d'interrupteurs sectionneurs VARIO est commercialisé sous forme de produit composable que ce soit au niveau des blocs de base de pôles puissance auxquels il est possible de rajouter des pôles supplémentaires jusqu'aux poignées et plastrons qu'il est possible de choisir, entre autres :

  • référence des blocs de base : Vx (avec x détaillant le calibre),
  • référence des additifs de pôles : VZx (avec x détaillant le calibre),
  • référence des poignées et plastron : KCxxxx.

Pour choisir ce produit dans les meilleures conditions, aller sur le site www.schneider-electric.fr , utiliser le lien : e-catalogue.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?