Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les corps fixes et les corps embrochables sur les interrupteurs de position XCKJ ?


La différence entre les notions de corps fixe et embrochable est la suivante :
 

Corps fixe

Le corps de l'interrupteur est composé d'une seule pièce où est inséré le bloc de contacts.
 

 

Image

 

Corps embrochable

Le corps embrochable est composé de 2 élements :

  • le couvercle qui contient la partie électrique et où se situe l'entrée câble (Pg 13, ISO M20 x 1.5, 1/2" NPT),
     
  • le boitier embrochable où se situe la tête de fixation. Elle peut être commandée en séparé en cas d'usure mécanique par exemple.
     

 

Image
 


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?