Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder des câbles en aluminium sur des blocs jonctions type AB1 ?

Oui, il est possible de raccorder des câbles en aluminium sur des blocs jonction AB1, mais il est nécessaire de respecter les règles suivantes :

  • après dénudage du câble aluminium, nettoyer et traiter ce câble avec de la graisse pour éviter l'oxydation,
  • serrer le câble avec un couple plus fort que le couple nominal (65%, 10Nm),
  • reserrer tous les câbles 15 jours après leur premier serrage,
  • vérifier le couple de serrage 1 à 2 fois par an (selon l'application),
  • vérifier et faire en sorte que le courant maximum soit au maximum de 60% du courant nominal.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?