Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser un codeur multitours sans retour d'alimentation avec un module LMC20 sans défaut ?

Les codeurs absolus multitours de référence XCC351xx ne disposent pas de broche de retour d'alimentation à connecter sur la PIN 13 (supply return) du module LMC20.

Pour mémoire, la fonction SUPPLY RETURN permet la surveillance de l’alimentation du codeur et de la présence du câble du codeur.

Le module LMC20, ne pouvant vérifier ces informations, va se mettre en défaut.

Parade

Le metteur en oeuvre doit ponter l'alimentation du codeur en 24V et le retour d'alimentation : PIN 7 et PIN 13 sur le câble de référence VW3M4701 qui relie le codeur au module LMC20 :

  • retour alimentation codeur : Supply return ,  PIN13,  vert clair,
  • alimentation codeur en 24 V :  + 24 V , PIN7,  bleu.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?