Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un additif référencé LADN11G et LADN11P ?


La NORME EN 50012 concerne le "Marquage des bornes et nombre caractéristiques pour les contacteurs auxiliaires de contacteurs particuliers".

Elle permettra un repérage unique des bornes des contacts entre le contacteur de puissance et ses auxiliaires, ce qui évitera toute ambiguïté que ce soit au niveau du bureau d'études ou au niveau du câblage.

Ainsi pour les blocs de contacts auxiliaires 1"O" 1"F", montage frontal,  type LADN11, il sera nécessaire, si le concepteur de l'installation veut éviter ces aléas de double marquage, d'utiliser des modules régis par la norme EN500012, lesquels seront de référence différente suivant la nature du contacteur de puissance :

  • LADN11G pour des contacteurs tripolaires avec des contacts auxiliaires 1F 1O (c'est la lettre G qui l'indique). Exemple, à utiliser avec les LC1D09 à D150 TESYS.

     
  • LADN11P pour des contacteurs tétrapolaires sans contacts auxiliaires  (ni F ni O) (c'est la lettre P qui l'indique). Exemple, à utiliser pour les contacteurs LC1 & LP1D12004 à D80004 et LC1D115004 TESYS.

Tous les repères sont donc différents.
Il est possible de mettre ensemble les blocs LADN22P et LADN22G  sur un même contacteur LC1F si les bornes (31-32 qui existent 2 fois) ne sont pas mélangées.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?