Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'avoir des clés spécifiques sur les têtes rondes de commutateur référence KAXZ1S ?

Oui, il est possible d'équiper les têtes rondes de commutateur KAXZ1S avec des clés spécifiques en plus de celles présentes au catalogue.

La référence sera composée d'un codage de la tête elle-même et du codage de la clé.

Codage de la tête

Le choix de la tête se fait suivant l'angle de commutation :

  • 30° = KAXZ1S13,
  • 45° = KAXZ1S14,
  • 60° = KAXZ1S16,
  • 90° = KAXZ1S19,

Codage de la clé

Il existe 3 numéros de clés présents au catalogue :

  • clé n° 455, rajouter le chiffre 1 en fin de référence,
  • clé n° 421, rajouter le chiffre 2 en fin de référence,
  • clé n° 520, rajouter le chiffre 3 en fin de référence,

Il est également possible d'obtenir des clés spécifiques en rajoutant le chiffre 9 en fin de référence et en précisant le code correpondant au n° de clé.
Voici les numéros de clé connus (avec leur code indirect qui doit figurer lors de la commande) :

  • clé n° 415 = code indirect 1231,
  • clé n° 419 = code indirect 1312,
  • clé n° 420 = code indirect 1314,
  • clé n° 421 = code indirect 1321,
  • clé n° 658 = code indirect 2213,
  • clé n° 450 = code indirect 2214,
  • clé n° 455 = code indirect 2231,
  • clé n° 460 = code indirect 2311,
  • clé n° 461 = code indirect 2313,
  • clé n° 465 = code indirect 2331,
  • clé n° 458 = code indirect 2413,
  • clé n° 471 = code indirect 3112,
  • clé n° 472 = code indirect 3114,
  • clé n° 474 = code indirect 3121,
  • clé n° 475 = code indirect 3123,
  • clé n° 476 = code indirect 3124,
  • clé n° 477 = code indirect 3132,
  • clé n° 479 = code indirect 3134,
  • clé n° 490 = code indirect 3143,
  • clé n° 496 = code indirect 3231.

ATTENTION : Ne pas oublier de préciser le profil de la clé A ou E (clé 415A ou clé 415E).

Si les clés proposées ci-dessus ne conviennent pas, il est possible d'en commander d'autres. Contacter Chorus au 825 09 999.

Exemple

Tête de commutateur avec angle de 60° et clé n°496A = KAXZ1S169 + 3231A
Pour commander :

Référence : KAXZ1S169
Texte technique : 3231A

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?