Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de vis sont présentes pour la fixation des éléments lumineux type XVBC avec une embase XVBC21 ?

Deux vis étaient nécessaires pour accéder aux borniers de raccordement des anciennes versions d'éléments lumineux de référence XVBC

Elles assuraient à la fois la fixation du bornier dans l'embase et la fixation du réflecteur sur la base.

Après que le raccordement ait été réalisé, ces deux vis devaient ensuite être revissées  

Cette opération générait des insatisfactions clients car le vissage dans le plastique était difficile

Pour pallier à cet aléa, sur les nouvelles gammes XVBC, la fixation du réflecteur (blanc) sur la base (noire) s'effectue par emboitement. De ce fait, l'accés au bornier de raccordement est simplifié et le bornier de raccordement est maintenu dans la base par une seule vis.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?