Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de réaliser de l'interpolation circulaire pour un moto/variateur bruhless de la gamme Lexium 15 avec une carte TSXCAY ?

Les interpolations linéaires sont les seules à pouvoir être réalisées avec la carte automate Premium TSXCAY*cette carte ne permet pas d'effectuer des interpolations circulaires.

Il est néanmoins possible d'émuler une interpolation circulaire en décomposant l'interpolation circulaire en plusieurs petits segments linéaire qui, concaténés, formeront un cercle.

Attention :  il ne faut pas prévoir un cercle de rayon trop important car alors la segmentation du cercle risque de générer un programme trop conséquent. Si, par contre, le nombre de segments n'est plus assez important, le parcours de l'objet ne sera plus circulaire mais hexagonal. Il y a donc un compromis à définir.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?