Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de détecter à travers du plexiglas avec une station RFID OSITRACK ?

La station RFID de la solution OSITRACK peut lire ses étiquettes à travers des matériaux non ferreux (sans fer).

Le plexiglas ou le verre sont donc des matériaux (non ferreux) pouvant être placés entre la station et ses étiquettes.

La portée dépend de l'association étiquette et station.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple :

La portée théorique possible entre une station XGCS49 et l'étiquette XGHB221346 est de 40mm.

La porté pratique est asujettie à un coefficient qui varie entre 0,4 et 0,8 : c'est à dire entre 40x0,4 = 16 mm et 40x0,8 = 32 mm (c'est la plage de passage conseillé)

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?