Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le carré de GS1AH101?

La poignée référence GS1AH101 ( Noir/Noir) ou GS1AH102 (Rouge /Jaune) utilisée pour la commande extérieure latérale droite des interrupteurs GS1 de calibre 32A  peut être rallongée avec une rallonge d'axe de section 5x5mm et de référence GS1AE9.

Ces poignées et la rallonge correspondante peuvent être utilisées sur les interrupteurs suivants de référence : GS1DD3, GS1DD4, GS1DDB3, GS1DDB4.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?