Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les valeurs de luminosité des balises à signalisation clignotante intégrée de référence XVBL1B*, XB+VBL1G* et XVBL1M*?

Les valeurs de luminosité des balises à signalisation fixe de type XVBL1Bx,  XB+VBL1Gx, XVBL1Mx, exprimées en lumens, sont les suivantes :

  • Vert : 40.3,          
  • Bleu : 9.7,      
  • Jaune : 17.7,           
  • Rouge : 14.4          
  • Blanc : 29

Les valeurs de luminosité des balises clignotantes sont identiques, le rapport cyclique de 50% sur une fréquence proche de 1Hz permet une phase à intensité lumineuse maximum.

Le lumen est l'unité du flux lumineux.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?