Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que les démarreurs ATS48 sont protégés contre les surtensions et les soustensions? Si oui, comment ? Si non, quelles sont les solutions de protection du démarreur et du moteur ?

La protection contre les surtensions de longue durée n'est possible pour les démarreurs ATS48 que par l'utilisation d'un relais de mesure externe du type RM17T ou RM35T.

D'autre part, sont pris en charge par le démarreur :

  • les défauts de surtension de courte durée telles que la foudre et telles que décrites dans la norme,

  • les défauts de sous-tension ou coupure de phase, lesquels génèrent respectivement les défauts USF ou PHF.
    Si le défaut de sous tension devient trop important, le produit décleche.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?