Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il une carte spéciale pompe pour démarreur ?

Il n'existe pas de carte de commutation pompe pour démarreur parce qu'ils sont incapables de pouvoir réguler de la pression, n'étant pas à vitesse variable.

S'il ne s'agit que de commutation de pompes, sans régulation, un automate Zelio ou Twido assureront aisément la séquence correspondante par activation des ordres de marche du démarreur.

Les cartes spéciales pompe existent pour les variateurs de vitesses ATV61, référence VW3A3502.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?