Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la passerelle la plus adaptée à une communication Profibus DP (côté automate) et Modbus (côté démarreur) ?

Il existe deux solutions pour pouvoir établir une liaison entre un matériel ne pouvant dialoguer qu'en Modbus ( typiquement démarreurs, variateurs de faible puissance, etc.) et un environnement Profibus DP ( automate, supervision, etc.).

Solution 1 : utilisation de la passerelle LA9P307

  • paramétrage par un configurateur standard typique de Profibus DP type Sycon de Hilscher,
  • câble à utiliser référence : VW3P07306R10 pour un démarreur ATS48
  • cette solution est simple à utiliser.

LA9P307

 

 

Solution 2 : utilisation de la passerelle LUFP7,

  • paramétrage par un logiciel spécifique : ABC Configurator
  • câble à utiliser référence VW3A8306Rxx pour un démarreur ATS48,

 

LUFP7

 

Afin de connecter plusieurs ATS48 sur une  même passerelle Profibus, il est nécessaire de prévoir un répartiteur Modbus réf LU9GC3.

Voir également : Quels sont les réseaux gérés par un LUFP ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?