Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder un moteur Dahlander avec un ATS48 ?

Oui, c'est possible, mais avant de détailler le raccordement moteur Dahlander- ATS48, un rappel sur les moteurs Dahlander est nécessaire.
 

Rappel sur le moteur à couplage Dahlander (PV-GV)


Ce moteur comporte six enroulements qui peuvent être associés :

  • en série, pour le fonctionnement à petite vitesse,
  • en parallèle, pour le fonctionnement à grande vitesse,


Le rapport entre la petite et la grande vitesse est de 1/2.
 

En GV, les enroulement sont alimentés en étoile parallèle (câblage identique à celui d'un moteur classique).

Image

 
En PV, couplage triangle série, les enroulements sont alimentés à U/2 au lieu de U / (racine de 3), donc sous alimentés.
Ce couplage est à bannir lors d'une utilisation à fréquence variable.

Image

  

Aide au dimensionnement pour démarrer un moteur Dalhender à 2 vitesses via un ATS48


  • la nomenclature,
  • le schéma électrique du circuit puissance,
  • le schéma électrique du circuit commande,
  • les descriptions des séquences,


sont décrites ci-après :

 

Image

  

ATTENTION

La sélection PV ou GV s'effectue sans ordre de marche. Comme une temporisation est nécessaire entre la PV et la GV dûe à la démagnétisation du moteur, des défauts PHF (perte phase) vont apparaître si l'ordre d'arrêt n'est pas donné avant la commutation.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?