Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la fréquence de clignotement des blocs voyants LED ZBV18Bxx ?

La fréquence nominale de clignotement des voyants ZBV18Bx est de 1Hz avec une tolérance comprise entre 0.8 et 1.2 Hz.

ZBV18xx est la référence d'un bloc lumineux clignotant à DEL intégrée de la gamme Harmony XB4 et XB5.

 Voir également : A quoi correspond les références ZB4BV18xx ? 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?