Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence des capuchons de rechange pour les têtes du type ZB4BP*S ?


Seul le capuchon silicone de référence ZBP0 peut être monté sur les têtes Harmony XB4 référence  ZB4BP1S à ZB4BP5S et Harmony XB5 référence ZB5BP1S à ZB5BP5S.

 

 

 

 Remarque

 Les références suivantes sont maintenant obsolètes :

  • ZB2BP012, couleur noire,
  • ZB2BP013, couleur verte,
  • ZB2BP014, couleur rouge,
  • ZB2BP015, couleur orange,
  • ZB2BP016, couleur bleue.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?