Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La bague référence ZA2BZ36 peut-elle être utilisée en ZB5? ou existe t-il une bague spécifique pour ZB5, sachant que le catalogue indique en plan de perçage un diamètre 22,5 ?

La bague anti-rotation avec ergot pour boutonnerie XB2 référence  ZA2BZ36, n'a pas été conçu pour être montée sur de la boutonnerie Harmony XB5.

Il n'y a pas de produit Schneider qui soit l'équivalent direct en Harmony.

Par contre, la plaquette anti-rotation ZB5AZ902 peut fonctionnellement remplacer cette bague.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?