Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d'installer aisément un commutateur à came de la gamme K1-K2 dans un coffret ou tableau de distribution électrique ?

Il est possible d'installer un commutateur à cames de la gamme K1-K2 dans un tableau de distribution électrique via un kit d'installation de commutateur de référence KZ91H.

Ce kit est composé de :

  • platine de fixation,
  • plastron 45x45mm,
  • manette noire de longueur 35mm ( KZ27H),
  • 2 vis de fixation.

De ce fait, la commande du commutateur n'est plus sur la porte du coffret, mais à l'intérieur de celui-ci.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?