Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment commander un arrêt d'urgence à accrochage XY2CH avec une entrée de câble ISO?

L'arrêt d'urgence à accrochage XY2CHxx peut être livré en version trous taraudés ISO M20 si l'extension H29 est ajouté en fin de la référence standard :

Exemple XY2CH13250 (entrée taraudée pour presse-étoupe 13, PG13,5) => XY2CH13250H29 ( entrée taraudée pour presse-étoupe M20).

Attention
Ce type d'arrêt d'urgence est un produit composable.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?