Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que des informations du moniteur ASISAFEMON sont envoyées à l'automate ?

Dans la structure suivante :

Automate Coupleur ASI -------ASISAFEMON-----ASISSL•----ASISE•1C,

les échanges d'informations ayant trait à la sécurité s'effectuent seulement entre les interfaces spécifiques de sécurité (ASISSL, ASISE) et le moniteur de sécurité ASISAFEMON.

Ce dernier module assure seul la fonction sécurité indépendamment du traitement de l'automate qui ne fait que prêter son coupleur ASI pour que les échanges ASI s'effectuent correctement.

S'il y a un besoin de diagnostic, le logiciel ASISWIN permet le mode diagnostic de l'ensemble de la fonction sécurité par visualisation des états des esclaves de sécurité et des sorties moniteur.

Les échanges entre le moniteur de sécurité et l'automate peut néanmoins être réalisé par le raccordement électrique aux entrées automates des sortie de signalisation de chaque groupe de sorties du moniteur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?