Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel précautions respecter lors du remplacement d'un esclave type ASISSLB4 en utilisant le bouton de service en face avant du moniteur ?

Pour que le remplacement d'un esclave type ASISSLB4 défectueux puisse s'effectuer dans les meilleures conditions par l'utilisation de sa touche Service, il est nécessaire de respecter scrupuleusement la page 33 du manuel d'installation du moniteur ASISAFEMON*.

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?