Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la particularité des versions HSP des modules Preventa type XPSVNE ?

Le module Preventa type XPSVNE****HSP (High Speed) est conçu pour surveiller les moteurs pouvant être alimentés par un courant alternatif dont la fréquence peut être supérieure à 60 Hz mais qui doit être inférieure à 400 Hz.

En effet, ces moteurs produisent une tension rémanente à haute fréquence non détectable par les modules XPSVNE****P classiques dont les filtres ont été calculés pour un courant de fréquence maximum de 60Hz.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?