Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il nécessaire de mettre des fusibles de protection sur le raccordement du module XPSVNE au bobinage du moteur?

Pour protéger le module XPSVNE et en être conforme à l'instruction de service, il est impératif d'installer un fusible de 2A pour chaque conducteur entre le module et les bobinages moteur. Sinon, le premier court-circuit détruira le module ainsi que n'importe quelle fausse manipulation lors de la mise en place du-dit produit.

Un transformateur ne doit pas être utilisé pour la connexion des bobines moteur aux entrées Z1, Z2 et Z3 du module XPSVNE car sinon la surveillance de la connexion avec le bobinage moteur par le contrôle de la résistance ne sera pas réalisée.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?